Zemāk redzamajos iezīmētajos laukos esat ievadījis vērtības, kas satur nederīgas rakstzīmes. Lūdzu, pārskatiet savu izvēli, izmantojot tikai derīgas rakstzīmes.

 
 

LIVESCAN ANTENNA KIT

Bundle Kit, GPRS, 2G/3G Yagi Antenna, 1.5M RG58 Extension Antenna Cable, Hard Carrying Case

LIVESCAN ANTENNA KIT - Bundle Kit, GPRS, 2G/3G Yagi Antenna, 1.5M RG58 Extension Antenna Cable, Hard Carrying Case

Attēls ir tikai kā piemērs. Lūdzu, skatiet produkta aprakstu.

Ražotājs:
SIRETTA SIRETTA
Ražotāja detaļas Nr.:
LIVESCAN ANTENNA KIT
Pasūtījuma kods:
2666866

Informācija par produktiem


:
GPRS, 2G/3G Yagi Antenna, 1.5M RG58 Extension Antenna Cable, Hard Carrying Case

:
-

Atrast līdzīgus produktus Izvēlieties un mainiet iepriekš redzamos atribūtus, lai atrastu līdzīgus izstrādājumus.

Produktu pārskats

The LIVESCAN ANTENNA KIT from Siretta is an antenna kit for directional liveSCAN 3G GSM surveys with the SNYPER-3G spectrum. The SNYPER liveSCAN antenna kit is an accessory to be used with the SNYPER-3G Spectrum signal analyser to establish maximum GSM signal strength direction. Using liveSCAN produces a live, real time graph on the SNYPER display showing strength level with direction of the handheld antenna. The antenna held in one hand and the SNYPER in the other and turing thru 360˚ the operator can see visually from the real time graph being drawn on the SNYPER display which direction the maximum signal is. This process can also be used to determine in which direction the largest GSM signal of all the networks in the area is coming or the direction of the maximum signal strength of a particular network as desired.
  • Enables Live scanning for max signal strength when used with the SNYPER-3G spectrum
  • Gives real time chart of 3G signal strength v. direction of antenna
  • Can 'lock' to a network and establish max signal direction
  • 1.5M of antenna cable to connect to SNYPER-3G spectrum
  • Comes with a 2G/3G yagi directional antenna with a convenient user handle
  • Comes with 1.5M of RG58 extension cable to connect to the SNYPER-3G Spectrum

Lietošanas veidi

Test & Measurement, Signal Processing

Saturs

LIVESCAN ANTENNA KIT, Rugged carrying box, Instruction guide.

3 Noliktavā

3 noliktavā piegādei nākamajā dienā (UK noliktava)
 
Skatīt noliktavas un pasūtījumu izpildes laikus

Vairāk preču pieejams nedēļā, kas sākas ar 20.14.9

70,18 €

Cena nav pieejama. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Cena par:
Vienība
Vairāki: 1 Minimāli: 1
Daudzums Cena Jūsu cena
 
 
1+ 70,18 €
Veicināšanas cena
Līgumcena
Tiešsaistes pasūtījumu cena
Tiešsaistes pasūtījumu līgumcena
 
5+ 68,77 €
Veicināšanas cena
Līgumcena
Tiešsaistes pasūtījumu cena
Tiešsaistes pasūtījumu līgumcena
 
10+ 67,37 €
Veicināšanas cena
Līgumcena
Tiešsaistes pasūtījumu cena
Tiešsaistes pasūtījumu līgumcena
 
50+ 65,97 €